This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV331:Rthjc 数据

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/989132/lmv331-rthjc-data

器件型号:LMV331

您好,

我无法在数据表中找到 LMX331AUK+T (SOT-23-5、5P) Rthjc 数据、请帮助提供该数据、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim

    对于没有散热片的封装、找到结至外壳规格有点不寻常。  LMV331也是一款低功耗器件。  我想问您为什么要获取此信息。  我认为206C/W 的结至环境值足以满足大多数用例的要求。  我认为最好我们将其脱机、我将了解如何为您提供最佳支持。  我将在论坛上关闭此主题、并向您发送一封直接电子邮件。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、您好!

    LMX331AUK+T 是一款 Maxim 器件、因此您必须直接联系 Maxim。

    制造商的裸片和材料存在差异、因此我们的 LMV331热性能可能有所不同。

    此致、

    Paul Grohe