This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA223:INA223AIDSKT

Guru**** 1125150 points
Other Parts Discussed in Thread: INA223, INA228
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/988170/ina223-ina223aidskt

器件型号:INA223
主题中讨论的其他器件: INA228

大家好、

我需要有关 INA223 IC 的3个信息。

该 INA223 IC 的采样数据速率是多少?

 它是连续提供测量的电流详细信息还是以某个间隔提供测量的电流详细信息。

该 INA223 IC 中"VOUT"引脚的用途是什么。

我们通过 I2C 总线接收电流测量信号?

请给我的问题做一个答复、这对我的项目很有帮助。

谢谢、此致

Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    1. 由于该器件没有 ADC、因此没有采样。  如果您正在寻找一款具有 ADC 的器件、我们提供了全新的 INA228器件。
    2. 配置器件增益选项后、Vout 为模拟功率计算。  数据表中有一个示例。
    3. 该器件没有测量寄存器、该寄存器仅可用于配置。  该器件没有 ADC、是模拟输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Javier 先生:

    感谢您的宝贵答复。

    ->我想知道、在天气情况下、我将从 INA223持续获得"输出电流测量值"、或者在一定的时间段内获得"输出电流测量值"?


    请告诉我同样的情况。

    此致

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    输出是功率计算、而不是电流测量 、它是受带宽限制的模拟输入/输出。  带宽是数据表中所选增益的函数。  图像。