This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LF398-N:TI 的低成本采样保持放大器

Guru**** 670100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/984657/lf398-n-low-cost-sample-and-hold-amplifier-from-ti

器件型号:LF398-N

尊敬的各位成员:

我有一般性问题、希望得到解答。

1.为什么 TI 没有采样保持放大器? 它们有一个来自 NSC 对开、LF398、没有保持电容器。

2.从其他供应商那里,AD 和 Renesas (Intersil)有多个好设备,但成本非常高,为什么它们如此昂贵? 例如- ADI 的 AD781/83和 Intersil 的 HA5153。

3. TI 是否计划在这一领域引进新芯片?

4.有人能向我建议低成本 IC、+/-输入、小于或等于1微秒的采集时间、单通道器件

此致

Mahabir Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahabir、

    以下是您的 S/H 问题的一些答案:

    1.为什么 TI 没有采样保持放大器? 它们有一个来自 NSC 对开、LF398、没有保持电容器。

    在早期的模数转换设计中 、通常需要 在前面添加一个 S/H 放大器以获取和保持输入电压。 随着时间的推移、该功能被集成到模数转换器中、对 S/H 放大器的需求减少了。 任何特定 IC 的可用性在很大程度上取决于对该功能的需求。 LM398是一款传统 S/H、我们对此类产品的需求通常由器件满足。 电容器位于外部、因此用户可以选择最适合特定保持时间和压降行为的值。

    2.从其他供应商那里,AD 和 Renesas (Intersil)有多个好设备,但成本非常高,为什么它们如此昂贵? 例如- ADI 的 AD781/83和 Intersil 的 HA5153。

    我只能猜测我们的竞争对手的产品营销和定价做法是基于产品的生产成本和需求。   

    3. TI 是否计划在这一领域引进新芯片?

    我不知道 TI 的任何产品、因为它带来的市场机会非常有限。

    4.有人能向我建议低成本 IC、+/-输入、小于或等于1微秒的采集时间、单通道器件

    遗憾的是、TI 的 LF398不符合要求。  最好由其他供应商对其产品发表评论。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程