大家好、
客户想知道输入电压(VI)低于最大额定值是否与电源电压(单轨或双轨)相关?
在我们的数据表中、Vi 的最大额定值为-0.3V 至32V。 这是否适用于所有条件? 如果不是、如何使用电源电压估算该值? 您可以查看下面的屏幕截图以供参考。
此致、
斯坦利
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果该规范未提及 VCC、则它独立于 VCC。
由于输入没有连接到 VCC 的内部二极管、因此输入电压可能会超过 VCC 电压。 如果发生这种情况、由于输入 PNP 晶体管中形成反向偏置二极管、输入将阻止电流流动。 即使 VCC 等于0V、电流也会被阻断