请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358 您好、支持团队、
我们有 LM358H/NPO-AMP。 我们要求将其与单电源和 GND 配合使用。 当我们向运算放大器施加 V+和 V-时、它工作正常。 但根据数据表中的建议、当我们使用具有单电源的运算放大器(即在耦合电容器之间使用正极和 GND)时、结果不准确。 请您就上述问题提供指导。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Maitry、
该问题是否与最低输出电压有关? LM358在 VOUT 靠近引脚4电压时无法灌入显著电流。
请参阅此应用手册的第3.1节" 具有 LM324/LM358内核的器件的设计指南"