大家好、
Michael Steffes 提供了以下方法来仿真 CFA 的开环增益和反馈跨阻。

但我不知道为什么不能使用下一个电路。

B R、
Owen Yan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、Owen、我开始看到这个、产品文件夹模型有一些问题、RGT 不想正确运行、DDA 看起来更好、 但需要一些技巧来消除数字振荡-无论如何、运行环路增益仿真所需做的第一件事是提取开环反相阻抗。 此设置可实现此目的、此时反馈电感器在第一个交流阶跃上打开、而较大的 C 短路。 直流电处的情况会闭合环路并找到良好的直流工作点。 这显示了直流电压为23.6dBohms (15欧姆)、电感零点为500MHz。 这意味着串联 L 为4.8nH。

然后、您需要在 LG 仿真中的求和结处添加此阻抗、并在另一侧添加感应电流表。 仿真显示出大约134MHz LG=0dB 交叉、相位裕度为78deg -您已将 R 向上调节、这将对设计进行过度补偿。

这是其中的 V9文件、但我在使其运行时遇到了困难、并使用了一些您可能没有的 V11功能、
大家好、Owen、
如中所示
THS3491DDA TINA-TI 参考设计(修订版 A)
布局的寄生电容将对带宽产生巨大影响。 SMD 电阻器不可避免的自电容也是如此。 因此、具有理想布局和理想电阻器的评估可能无法提供最严苛的带宽
您希望仿真什么电路? 反相还是同相放大器?
Kai
您好、Michael、
具有内部闭环缓冲器的 CFA 具有更大的寄生电感、这可能会导致增益峰值。 但 THS3491采用开环缓冲器、增益峰值是由达到压摆限值引起的。 我是对的吗? 至于黑色螺纹、反馈互阻抗(FT)=2*15+2100=2 2130Ω、这是最大的、应该具有最小的 BW、这意味着 F-3dB 的点应该在其他地方的左侧、为什么不呢?
感谢您的帮助!
B R、
Owen Yan
大家好、Owen、
[引用 userid="479956" URL"~/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010223/ths3491-tina-simulation-questions/3737318 #37318"]我很抱歉无法理解输入偏置电流的路径。 您能不能用不同的方法为我绘制路径。输入偏置电流以这种方式流动:

请记住、反馈环路中的组件必须是电感。 因此、您在第一张图片中的 R2实际上应该是电感、而不是电阻器
Kai