This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551:THS4551IDGKT -正在寻找替代产品

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4561, THS4551, THS4521, THP210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1011426/ths4551-ths4551idgkt---looking-for-alternate

器件型号:THS4551
主题中讨论的其他器件:THS4561THS4521THP210

尊敬的支持团队:  

我们面临的交货周期很长,部件号:THS4551IDGKT ,您能不能建议/提供任何可用部件的衣橱替代产品?

我们正在寻找 P2P、相同封装和低噪声,因为设计已经发布,所以不建议更改任何布局。

此致、

巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balakrishnan、

    没有原理图、就没有简单的答案。

    如果输入到轨和输出轨到轨功能至关重要、请查看此处:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/fully-differential/products.html#~p78=In%20to%20V-;Out&p2954=VSSOP

    否则、请查看此处:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/fully-differential/products.html#p2954=VSSOP

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    THS4551是 THS4521的升级版、因此可能适合它。 后来、完成了较慢但更宽的电源范围 THS4561。  

    有非 TI 选项、离线讨论 msteffes1@comcast.net

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kai 和 Michael 的建议、如果您对这些备选方案有任何顾虑、请告知我们 Bala。

    最棒的

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:  

    请参阅以下电路。  

    此致、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、  

    感谢您的备选建议。我将通过电子邮件与您联系。  

    此致、

    巴拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    我是 Bala 的同事。 我们正在寻找更好或相似的噪声(VN)和失调电压(Vos)。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    与 THS4551相比、我检查了 THS4521和 THS4561在噪声和失调电压方面都不好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rohit、

    运算放大器的输入和输出对轨到轨的要求如何?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、我需要轨到轨输入和输出。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rohit、  

    只有少数几个是 RR 输入、THS4551不是其中之一。 大多数是 RRout 和负轨输入、这通常是足够的、  

    在 TI、您可能还会看到 THP210速度较慢、但失调电压和噪声良好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    谢谢你。

    THP210是 THS4551的理想替代产品。

    此致、

    Rohit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、在整个行业内还有其他更接近速度的器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但它们是否与 P2P 和封装兼容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、也许您应该联系我。 所需速度是一个棘手的问题、您的应用程序可能不需要任何速度、而 THP210是正确的选择。 但是、诸如稳定时间和失真之类的东西需要很大的速度裕度才能获得良好的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您是对的、我将与您联系。