This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3491:如何仿真 CFA 的闭环增益?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1010230/ths3491-how-to-simulate-the-closed-loop-gain-of-cfa

器件型号:THS3491

大家好、

如标题所述、如何构建仿真电路?

我使用了这个电路、但我认为它没有产生正确的结果。 请提供一些指导并感谢您的帮助!

B R、

Owen Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    我得到:

    e2e.ti.com/.../owen_5F00_thd3491.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是这个闭环、具有来自 LG 线程的较高 R -比我预期的稍高一些 F-3dB、但显然非常稳定。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    至于 CFA、您为什么选择电压源而不是电流源? 如果我需要闭环增益、我认为它是 Zcl、而不是 ACL。 我是对的吗? 请提供一些指导。 感谢您的帮助!

    B R、

    Owen Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我对 F-3dB 感到困惑。 我们将 F-3dB 视为 BW、但在哪种情况下、我可以观察到 F-3dB? 如何模拟这张图片? 在我看来 、图中是 CFA 的闭环增益。 仿真时、我应该选择哪个源、电压源或电流源? 应将哪个端子放置在源端子、反相端子或无反相端子?

    感谢您的帮助! 对我来说真的很有帮助!

    B R、

    Owen Yan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流反馈放大器是具有内部电流反馈的电压放大器、如我在上面所示、  

    这是上述 V9中的文件

    e2e.ti.com/.../THS3491-DDA-2018-model-closed-loop-gain.TSC