This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 通用运算放大器 STG 保护

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV271

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1009202/general-purpose-opamp-stg-protection

主题中讨论的其他器件:TLV271

我有一个应用、在该应用中、我将从非板载 PWM DAC 发送信号。 该电路包含一个 PWM 源、后跟一个二阶 Sallen-Key LPF。 我想知道、如果发生接地短路、会产生什么结果、如果发生接地短路、我如何保护运算放大器。 我使用的运算放大器是 TLV271。

请注意、LPF 输出的信号将为0-1.4VDC。

非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    根据消耗的电流、采用3.3V 电源的 TLV271输出电流不足以损坏接地短路的器件。 因此无需添加任何内容。  是否有可能发生电源短路?   

    我怀疑存在 ESD 或 EOS 浪涌的可能性。  这将有助于解决 ESD/EOS 问题、但不会对电源短路、因为二极管可能会损坏。 这也降低了接地短路电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexander、

    我会向输出添加一个串联的100R 电阻器

    Kai