This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:功率监控器电路

Guru**** 2523010 points
Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1007216/ina219-power-monitor-circuit

器件型号:INA219

大家好、  

我被要求设计一个功率监控器、该监控器应感应特定负载的电流电源、峰值电流为50A、总线电压介于70和90伏之间、我需要一个数字输出、因为我将在下一步中处理 MCU 中的输出、 我需要与 INA219类似的器件、但需要检测更大的最大总线电压和电流、有什么建议?

我们将感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Omar、

    您可能需要查看以下内容:

    https://www.ti.com/amplifier-circuit/current-sense/power-current-monitors/products.html#p726max=48;110&sort=p726max;desc

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Omar、

    我同意 Kai 的说法。  其中的大多数电压最高可达85V、您可以选择多通信(I2C)和精度位数分辨率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有经验、因此我有一个问题、如果输入电压增加到90V、是否会给85V 传感器带来问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    奥马尔

    对于这些器件、这将是一个问题。  对于任何器件、确定此值的最佳方法是查看数据表中的绝对最大额定值。  这将为您提供引脚电压可以达到的最大/最小值。  数据表中的另一项是 EC 表中的建议运行条件和条件。  所有这些详细信息都会为您提供完整的图片。  绝对最大额定值并不意味着它将在该电压下正常工作、但器件需要避免超过这些值、否则可能会损坏器件。   

    希望这样可以清除它。