This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:AMC1200内部(一次侧-二次侧)绝缘距离问题

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1006145/amc1200-amc1200-internal-primary---secondary-insulation-distance-question

器件型号:AMC1200

您好、TI 专家。

客户将  AMC1200BDUBR 应用于医疗设备的充电器。

医疗设备认证要求 IC 内部具有8mm 的绝缘距离。

Q1)如果您查看数据表、则 AMC1200BDUBR 的内部绝缘距离为7mm、这是正确的吗?

AMC1200BDUBR 是否无法实现8mm?

Q2)如果我使用 DWV 封装(SOIC-8)、8mm 的内部绝缘距离是否满足?

请确认。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Grady、

    您好像在谈论 AMC1200的爬电距离和间隙距离。  使用 DUB 封装时、不会达到8mm - DWV 封装更薄、更宽。  对于 DWV 封装、满足8mm 爬电距离和间隙不是一个问题、只要您遵循数据表(请参阅第30页)中所示的推荐焊盘图案即可。