主题中讨论的其他器件: TIPD195
www.ti.com/.../TIPD195上 用于测量其他模拟信号(4-20mA、10V)的原理图显示了直接接地的 INA 的同相端子。
我尝试使用 INA333以类似的方式测量热电偶。 当我将反相端子直接接地、而不是通过电阻器(10K)接地时、情况仍然良好、因为偏置电流可以顺利地流向地面、如 TIPD195原理图所示。
请帮助我回答几个想到的问题:
1.是否可以对诸如 T/C 的 mV 信号执行此操作(即将 R4短接至地) 这是否会影响 INA333的噪声性能、因为一个端子接地、并且同相端子上的共模信号变为差分信号?
2.通过连接一 个高值上拉电阻器(R5)来完成 T/C 开路检测、如电路中所示。 它确实会产生一个误差、可在校准时纠正、但电阻器确实会成为噪声源。 是否有任何其他方法来检测 INA333的开路连接?
我不熟悉仪表放大器(INA333)、非常感谢您对这些问题的回答。 谢谢你。