This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805-Q1:TLV1805-Q1的替代器件

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1001150/tlv1805-q1-alternative-part-to-tlv1805-q1

器件型号:TLV1805-Q1

你(们)好。

我刚刚完成了设计、但现在该芯片已缺货。

此芯片是否有替代产品?

此致、

劳拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laura、您好!

    遗憾的是、TLV1805-Q1具有独特的引脚、不与任何其他器件(包括竞争器件)共享(请仔细查看输入引脚位置)、因此不会直接替换引脚2引脚。

    但是、如果您不使用关断引脚、TL391具有相同的封装和引脚排列、但它是集电极开路输出、需要上拉电阻、而不是 Q1。

    更改设计是否太晚了? 在几个月的交货周期中、您可能需要更改。

    选择 TLV1805-Q1的主要原因是什么? 电源电压?? 输出驱动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉

    我们尚未看到有关该主题的任何新帖子、因此我将关闭该主题。  如果您有其他问题、请随时回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘