This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA657:在 OPA657的输出端获得二次谐波峰值

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA657

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/998710/opa657-getting-second-harmonics-peak-at-the-output-of-opa657

器件型号:OPA657

您好 TI 团队  

在 OPA657的输出端、我们将获得二次谐波峰值、这会降低 SFDR。 PFB CRO 观察结果和原理图供您参考

我们尝试了以下几个方面、但2次谐波没有改善
已删除电容器 C92、C84  
2.在 参考上的堆叠中放置了额外的十进位 C351、C370 (2.2Uf)和、C368、C369 (0.1uF)
3.将电阻值 R144 (0r)更改为新值15R (如数据表中所述、增加负载电阻将 改善第二谐波@ OPA657数据表第19页)。
您能不能建议一些评论要点来解决这个问题。  
谢谢、此致
Balvan Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    注释

    1.您是否检查了输入失真-大多数 DAC 是互补输出、使用一侧将降低 HD2

    2、如果50欧姆进入频谱分析仪、那么最终负载是多少。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    我们要通过变压器将 DAC 的差分输出转换为单端输出。 我已经检查了 OPA657输入侧的噪声。 我在那里没有得到任何谐波。 在 OPA657之后、我们将获得二次谐波。

    2.是 SIR 默认情况下、频谱分析仪中的端接电阻为50欧姆。 我们需要多少负载? 端负载如何影响二次谐波?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否检查输出引脚上的实际电压摆幅? 为此、使用高阻抗探头、通过短引线将100欧姆 R 从输出引脚顶出、以便在其另一侧进行探头、从而隔离探头电容。  

    50欧姆是一个非常重的负载、最终我将尝试返回到我们可以将您的工作条件与数据表图进行比较的位置。 即使在完整的设计器模型中、HD2的仿真效果也不是很好、而且在 TINA 模型中肯定不是这样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我们将进行检查并告知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    50R 负载看起来像是短路。 为了降低失真、您需要增加负载电阻:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将负载增加到500R、但仍然面临相同的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生  

    输出端的电压输出摆幅为0.425Vpp。 我已检查其他负载、但问题仍然存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否将 R144更改为49.9欧姆并重试、可能会看到一些掩盖因素将运算放大器置于振荡状态-此外、请仔细检查通过100欧姆 ISO 电阻器进行探测的输出直流电平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生会尝试一下、并告诉您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,我们这样做了,但 2次谐波没有改善

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balvan、

    请显示您的设置和布局的照片。

    Kai