请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM193QML-SP 主题中讨论的其他器件:LM339
如果在同相输入端施加电压(~8V)而未对电源端子 Vcc 或反相输入施加任何电压、器件是否会损坏或出现性能下降?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如果在同相输入端施加电压(~8V)而未对电源端子 Vcc 或反相输入施加任何电压、器件是否会损坏或出现性能下降?
您好、Walter、
只要电流受到限制、通常由任何串联电阻进行限制、就不应造成损坏。 输入最高可达+36V、即使 Vcc=0V 也不会造成损坏。
请参阅 LM339系列应用手册、尤其是第2.5节: