This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2902-Q1:运算放大器的汽车认证详细信息,是否符合 AEC 标准?

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2902-Q1, LM2904-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883917/lm2902-q1-automotive-certification-details-of-the-op-amp-is-it-aec-qaulified

器件型号:LM2902-Q1
主题中讨论的其他器件: LM2904-Q1

我正在搜索此运算放大器的汽车级详细信息、最终我收到了另一位用户就认证查询提出的相同问题。 但我无法得出结果

基于在该支持中进行的对话。 支持人员就该问题向用户发送了一封电子邮件、因此作为 TI 产品的另一个用户、我无法从该支持中获得任何帮助。  

如果公开共享汽车级认证详细信息、这将很有帮助。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sekar、

    您能否提供指向您所引用的另一个 E2E 论坛主题的链接? 这将有助于了解其他用户正在请求的内容、以及可能需要脱机的原因。

    您是否正在为 LM2902-Q1寻找 PPAP 表单?

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

             以下是我参考的链接: https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/791602/2946747#2946747?jktype=e2e

    我不是在寻找 LM2902-Q1的 PPAP 形式、而是在数据表中提到 AEC 认证。 对我来说够了。  

    由于缺少认证详细信息、并且数据表中仅提到"符合汽车应用要求"、我应该提出要求  

    讨论的内容。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sekar、

    感谢您提供链接。 我将为您研究这个问题。

    但我的假设与 Ron 在您提供链接的帖子中的回复相同。 从上一篇文章"如果器件满足 AEC Q100的所有要求、则数据表应显示符合 AEC Q100标准、但可能会略去。 如果甚至有一个微小的例外(缺失部分)、数据表将不会显示符合 AEC Q100标准。 根据当前的数据表、我预计会有一个 I not 虚线或一个 t not p叉 线。"

    谢谢、

    Tim Claycomb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sekar、

    LM2902-Q1在2003年8月发布时符合 AEC-100标准(根据数据表修订版本-至 D)。 在2008年4月的数据表更新(修订版 E)中、未保留短语"AEC-100"。 我需要进一步研究这一点,以确定是否有正当理由不采取行动,或是否只是一个简单的错误而不采取行动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim、

             我知道。 由于这对我的项目是必要的、我需要详细信息。 请考虑这一点、并尽快提供详细信息。 感谢您的努力。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

             感谢您提供信息。 请找出原因并告诉我们。 等待答复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sekar、

    我仍在寻找答案。 同时、您是否考虑过 LM2904-Q1、它在数据表中具有 AEC-Q100。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sakar、

    LM2902-Q1符合生效(2008年之前)的 AEC-Q100标准。   LM2902-Q1不符合 AEC-Q100的所有标准(AEC-Q100的2008年后版本)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

            感谢您的建议。 但是、由于一些时间限制、我无法进一步实施新设计、并且可能没有时间测试新设计的性能和时序特性。 所以、我正在等待我提出的问题的答案!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sekar、

    我在上一条消息中输入了器件型号。 我现在修复了这个问题。 如果这不能回答 您的问题、请使用不同的词语再次提问。 请务必以问题的形式进行提问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sekar、

    如果您对详细信息感兴趣、可以使用资质认证摘要查找工具

    https://www.ti.com/qualificationsummary/qualsumm/home?actionId=2800

    输入器件型号并单击搜索图标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

            我已经尝试了您的答案中的资格认证摘要选项。 它在某种程度上详细介绍了 AEC 认证。 感谢您的回答。  

    如果您找到有关 LM2902-Q1这一矛盾之处的详细信息、请予以发布。 这会很有帮助。  

    此致、

    Sekar