This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA125:称重传感器的电阻是否过低?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: INA125, LM7705, INA129

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892962/ina125-resistance-of-loadcell-to-low

器件型号:INA125
主题中讨论的其他器件: LM7705INA129

大家好、我使用了 INA125、但它有一些问题。 增益值剂量不会改变。 现在、我想我的称重传感器的电阻是否可能过低。

它的电阻为1kOHnm、由内部25V 驱动。 增益系数为4 ->无电阻器。 情况可能是这样吗? 它总是会下降到0、04V。

即使 V_IN+和 V_IN-之间没有差异也是如此。 有人知道为什么它不起作用了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Fabian、

    您可以向我发送原理图吗?

    是 INA125 Tina 仿真。 如果您无法解决问题、请告知我们。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/14/INA125-Bridge_5F00_Amp-Strain-Gauge-03302020.TSC 

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是原理图、您是否看到任何问题?负载单元的电阻(在 V_SUPPLY_Loadcell 和 GND ist 1k Ω 之间测量)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    您在输入引脚(引脚6和引脚7)与 GND 之间测量什么电压?

    引脚2 (/SLEEP)会怎么样? INA125是否完全激活?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    INA 被激活(3,3V )。 可以测量2.5基准电压。 或者、即使 INA 处于关闭状态、也可以测量2、5V 电压吗?

    当 loadcell 没有负载时、在引脚6/7上测得的电压 I 为1.2V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    当您为负载单元提供负载时会发生什么情况? 那么电压是多少?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在引脚6和7上的称重传感器上施加负载时、使用万用表进行测量时的差值为0.01至0.02V。

    在引脚10和11上、输出电压保持相同的0.04V (使用万用表测量)。 我意识到的另一件事是微控制器的 AD 转换器

    (STM32)与增益路径(引脚10、11)的读数不能很好地配合使用。 它仅测量0.013V 左右、也许 INA 具有一些阻尼、以便微控制器的 ADC 的输出电流低到低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    那么、在引脚6和引脚7上、您测量的电压为1.2V + 0.01V 和1.2V - 0.01V、例如?

    另外:您能否断开 STM32与引脚10和引脚11的连接以进行测试? 那么 INA125运行良好吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    感谢 Kai 在解决问题方面的帮助。  

    您能否查看以下组件?

    在惠斯通电桥上、2.5V 基准的总电流是多少。 您提到了1k 欧姆的电阻。 总电阻还是每个电桥为1k Ω?

    由于您的电压基准配置为2.5V、因此如果您的总电阻为1k Ω、则基准电压将驱动2.5V/1k Ω=2.5mA。 您提到引脚6和引脚7上的电压测量值为1.2V。 如果电桥完全平衡、则应在1.25V 下进行测量。  

    可能的问题1:

    我猜测每个惠斯通分支上可能有1k 欧姆、总电阻为500欧姆(1k 欧姆||1k 欧姆)、或者在 2.5V 的电压基准中驱动5mA。 这可能太大、无法处理电压基准。  

    可能的问题2:

    引脚10和引脚11处的输出负载是多少? 您的输出电流可能过高、请参阅随附的图像。 它小于+/-2mA。 如果输出电流大于该值、INA125可能会进入限流模式。  

    根据您目前提供的数据、这是两种可能的原因。 请告诉我们。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我进行了一些测量:

    全桥电阻:1.05k Ω

    全桥中的电流:2、35mA

    电压 V_ref = 2.5V

    V_IN+=1、167

    V_IN-=1、167

    V_OUT (PIN10/PIN 11)= 0、048V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我断开引脚10/11 (PCB 上的迹线被划伤)时,引脚10/11上的值保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     无负载值: V+=1、167和 V-=1、167

    负载值:V+=1、165 V--=1、169

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    如果您增加 INA125的增益、您是否会获得信号?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果我在增益路径中插入10kOhm 电阻器、则输出电压将增加到0、049V ->Δ 为0、001V

    此致

    Fabian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    如果您进一步增加增益? 不要忘记加载称重传感器!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    您是否有机会解决您的问题?  

    如果您有其他问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    将采用 DIP 封装的 INA125与具有 STM32 Nucleo 板的试验电路板进行了焊接

    和相同的配置。 它仍在执行工作。  我尝试解决它、当该剂量不起作用时

    我将发布测试图片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    请将图片发送给我们。  

    我对您的 INA125电路无法正常工作的原因没有任何想法。 换言之,如果输入端出现差分电压,则将生成输出,等于增益*差分电压。  

    此外、请确保 V+IN、即引脚6的输入电压大于引脚7或 V-IN。 我记得您运行的是单个电压轨。 我确实看到您在负载条件下具有差分值:V+= 1、165 V-= 1、169。 如果是这种情况、请交换输入引线。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    如果我将增益增加10K 电阻器、则没有任何变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我也没有想法。 我在 YouTube 上找到了一个视频。 在本视频中、引脚4 abd 5已连接。 在数据表中、情况并非如此。 您对此有何看法?www.youtube.com/watch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    您是否已经按照 Raymond 的要求验证了引脚6上的电压是否大于引脚7上的电压? 此外、将 RG 降低至1k 及以下。

    当然、您可以将引脚4连接到数据表图6中所示的引脚5、以生成输出失调电压。 但我们首先尝试解决您在原始帖子中提到的问题:"增益值不变。"

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我希望您的 INA125问题已经得到解决。 如果您仍有问题、请告知我们。

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    它现在是否起作用? :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIP 封装工作正常、但 SMT 剂量仍然不起作用。  我将在星期四继续测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    SMT 可能在实验过程中受损? 我会带一个新的、然后再次检查。

    祝您好运!  :-)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai 和 Raymond、

    感谢您的想法。 我今天又尝试了一个1k 电阻器。 根据给定的公式、增益结果为64、该值突然起作用。 也许我这次正确连接了 Vin+和 Vin-。

    但是、如果不使用电阻器、我仍然看不到增益= 4、并且我仍然具有默认的 Vout = 0.046V (我还可以看到使用1k 电阻器时的情况)。 当我添加1k 电阻时、会发生的情况是、它不会增大 Vout、直到它大于默认的0.046V。

    当前设置:

    V+= 5.0V

    睡眠= 3.3V

    V-= GND

    VREF、OUT=2.5V

    VIN+= 1.19V

    VIN-= 1.19V

    RG = 1.19V

    V0/SENSE = 0.47 (无负载时的默认值)

    你有什么想法吗?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    您需要为我们提供更高精度的电压测量(需要更多数字)。 您的 INA125设置具有比 DMM 更高的精度。 这是我的反向计算。  

    当 Rg=1kOhm、增益=64时:如果在0.47V 时测量输出、则 Δ_输入(Vin+- Vin-)= 0.47/64 = 7.344mV

    如果您移除 Rg 电阻器增益= 4、则输出将为7.344mV*4=0.029374V 或29.376mV。这应该是 Vin+- Vin-= 29.376mV 之间的差值。

    如果正确、那么您的 Vin+= 1.19 + 14.688mV = 1.20469V 且 Vin-= 1.19 - 14.688mV = 1.1753V、我从您的数据中看不到这一点。  

    您的设置或测量工具仍有问题。 如果您的 Vref=2.5V、并且您的平衡惠斯通电桥位于中点(不必如此)、则 V+应该大约为1.25V。 为什么在1.19V 电压下测量这两个测量值(剪切和粘贴错误?)

    此外、请确保您的 DMM 正常工作。 此外、确保您的测量引线不会出现问题-使用探头引线进行电阻式测量、同时来回移动引线。 如果 R 值发生变化、则 DMM 探针损坏。  

    最棒的

    Raymond

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的回复。

    抱歉、默认情况下、当 IAREF 接地且 VRefout 连接到2.5V 时、输出为0.046V。 这似乎是正常行为。 根据数据表中的建议、每个人都使用具有伪接地的器件、因为否则这毫无意义。 当 IAREF 接地时,我们会降低精度,直到输出大于0.046V。

    因此、我使用伪接地进行了测试、一切都按预期工作(IADRef = VRefout = 2.5V)。 我花了很长时间才找到它。 我们只需要在一个方向上实现精度、而不需要依赖>0V 的伪接地。 我在这里无法理解的是什么? 为什么数据表会说明其他情况?

    惠斯通电桥两端的电压均为1.19V、不能更改、但只要两端在无负载的情况下相同、这一点就无关紧要了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    您的体验在 INA125的数据表中进行了说明:

    使用伪接地的替代方法是生成一个较小的负电源电压、尤其是在仅需要一个输出信号极性的情况下。 负偏置发生器 LM7705通常用于此目的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不明白为什么这会影响我的体验? 但我认为这意味着数据表中的基准电路无法正常工作

    增益系数为4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我无法看到您的图像。 请重新加载。  

    如果增益为4且差分电压大于150/4 = 37.5mV、则不会出现问题。  

    如果在 V-轨上使用 LM7705低噪声负发生 器、则可以将输出 INA129降至零电压。 LM7705是开关电容器电压逆变器。 您连接到3-5.25V 范围内的常规输入、它将为您的应用生成-0.232V 的负偏置电压。 它不需要太多的组件即可生成负电压。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    我同意 Raymond 的意见。 此外、您为什么没有尝试高得多的增益?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。 但我将选择另一个放大器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更高的增益会导致输入引脚上产生很高的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabian、

    您现在希望采用什么放大器?

    Kai