This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB2ANY:UART &使用 USB2ANY 生成 SPI

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892613/usb2any-uart-spi-generation-with-usb2any

器件型号:USB2ANY

USB2ANY 的 SPI MOSI 和 MISO 信号与 UART TXD 和 RXD 共享。 是否可以将 USB2ANY 的其他 GPIO 端口重新用于 SPI 或 UART 信号?

我的设计需要同时使用 SPI 和 UART 总线。

此致、

请  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Reza、

    您的吞吐量需求是什么? 您的 UART 信号所需的波特率是多少? 您将通过 UART 与哪些器件进行通信? TX/RX 是否会同时激活?

    您可以 实施位拆裂方案来仿真 TX 和 RX 引脚、这已经针对许多不同的应用完成、并且 Google 对"MSP430位拆裂 UART"的快速搜索可显示许多有用的结果和代码片段。 这对您的工作效果如何取决于您的控制器开销。 您可以手动进行位移动或 使用计时器捕获/比较。

    谢谢、

    Jon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UART 需要以9600波特运行、并且它将与 HART 调制解调器通信。 在双工模式下、TX 和 RX 可以同时有效、尽管这不是主要用例。

    我将研究您关于使用位拆裂方案的建议。 谢谢

    此致、