This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:INA233的用法

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883577/ina233-ina233-usage

器件型号:INA233

您好!

INA233是否可以测量功率因数? 如果不是、我们是否有任何其他可测量功率因数的监视器?

此致

Kailyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kailyn,

    INA233将测量平均功率、而不是功率因数。 我知道没有电流感应放大器可以直接测量功率因数。

    即使对于功率测量、也不是在不同的时间实例下对电压和电流进行精确的实时采样。  

    可以使用两个 INA233分别测量近似视在功率和实际功率、然后进行计算。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guang,

    非常感谢您的回复。

    此致

    Kailyn