INA233设计的需求
大家好、
客户正在设计 INA233
请您对以下问题提供意见吗?
- 客户的 MCU 花费大约102ms 从加载插件获取新数据,而 MCU 每10ms 检测一次 INA233。 在0A 至3A 的负载范围内、MCU 读取 INA233的速度有多快?
- INA233响应时间如何? 从输入到 ADC 和 ADC 以进行寄存器?
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、SHH、
1.我不能肯定我理解第一个问题。 MCU 可以按照 SCL 频率允许的速度读取 INA233。 INA233的最大指定工作 SCL 频率为400kHz。
INA233响应时间是器件编程方式的函数:工作模式(仅分流或分流和总线)、转换时间(TCT)和平均值数(N)。 转换时间考虑了信号采样、采集和寄存器更新。 因此、如果您希望对分流电压进行尽可能快的采样、那么您将运行模式设置为"分流电压、连续"(请参阅数据表的表27)、将分流电压转换时间设置为140µs μ s (表26)、并将平均值数量设置为1 (表24)。 只要 MCU 每140µs 读取 INA233、系统就可以每140µs μ s 采样一次分流电压。
如果模式更改为分流电压和总线电压并且总线电压 TCT 也为140µs μ s、连续、那么 MCU 每2 * 140µs = 280µs μ s 可读取新数据。
如果平均值更改为3并且模式仍然是并联和总线电压、连续、那么新数据每3*2*140µs = 840µs μ s 可用。
有关如何更新寄存器和报告警报的更多说明、请参阅第7.3.2和7.4.3节。
此致、
Peter