This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA358:如何使用 OPA358代替 OPA361、但使用5.6V/V

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA361, OPA358, OPA357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900130/opa358-how-to-use-opa358-as-replacement-for-opa361-but-with-5-6v-v

器件型号:OPA358
主题中讨论的其他器件:OPA361OPA357

大家好、我正在使用 OPA361 5.2V/V、但现在需要更多的增益5.6V/V 视频放大器由达芬奇 DM6446的 DAC 驱动。 是否有应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然:

    DAC 输出端有500欧姆的接地负载、此处未显示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    本主题没有应用手册、但您可以使用数据表中提供的电路作为起点。 您是否遇到了设计中的问题?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OPA358类似于达芬奇 EVM 上使用的 OPA357。 但是、这些运算放大器器部件需要视频滤波器等、因此对我的设计没有吸引力。 这些器件具有更多的集成选项

    我已转到该电路的另一家制造商。 Patrick