主题中讨论的其他器件:LM6154
滤波器设计工具:
无法锁定放大器。
每次将其重新设置需要很长时间。
错误:无法锁定 E24容器和电容器。 导出完成或打印后、工具将重置为默认值。 仅计算理想值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
滤波器设计工具:
无法锁定放大器。
每次将其重新设置需要很长时间。
错误:无法锁定 E24容器和电容器。 导出完成或打印后、工具将重置为默认值。 仅计算理想值。
早上 Paul、
选择放大器(也不是最适合标准 RC 解决方案)一直是 TI 工具中的优先事项。 不可能很快升级,但是-如果您有一些具体的要求,请详细说明这些要求,也许我可以做些什么,
我花了一些时间尝试在这些文章中对工具进行基准测试、这是一段时间之前的情况、但在这一领域、情况并不是很快就会发生变化、
https://www.edn.com/testing-op-amp-tools-for-their-active-filter-design-accuracy-and-dynamic-range/
Paul、
感谢您与我们联系!
您能否澄清一下您对该工具无法锁定放大器的说法?
您是说该工具不推荐放大器、还是当您选择替代放大器时、新的放大器不会替代旧的放大器?
如果是正式的、您能否提供规范? 例如、滤波器类型是什么? 什么是滤波器响应、截止频率、阻带频率等?
为了锁定电阻器和电容器的 E24、请在为电阻器和电容器选择 E24后单击"更新设计"按钮。
此致、
Alfred
尊敬的 Alfred:
我想设计一个低通滤波器和一个高通滤波器:
50kHz、纹波为0.3dB
并尽可能快地降至-100dB
对于高通:(-100dB 时)阻带17kHz 可能是我在-100dB 阻带下获得的最佳结果。
通过每次输入不同的值并查看工具来保持最大4级、可以手动找到17kHz 频率。
4级
Sallen Key 电路
E24电阻1%
E24电容器5%
放大器:LM6154
对于低通滤波器和高 pas 滤波器:
我希望使用相同的参数设计7个其他低通滤波器和7个其他高通滤波器。 同一个放大器的频率。 (以及粗调其他电容器和电阻器。)
E24电阻器和电容器发生变化:
我使用了"更新"按钮。 但它生成的报告没有 E24电阻器和电容器。 (使用的是理想值,甚至不是 E96!)
如果我想使用 LM6155放大器、我自己选择它。
进行其他更改、如阻带频率调整或 E24电阻器调整。 该工具会更改放大器本身。
我希望该工具保持放大器、电阻器 E24和电容器 E24不变。
(电阻器 E24和电容器在我每次改变其他东西时返回到 E96。 就像放大器一样、将工具本身改为另一个。)
遇到 vriendelijke Groet、
Paul van Dam
早上 Paul、
这里有很多细节、拿这个低通滤波器-
50kHz、具有0.3dB 纹波-正常、
然后、
"并且尽可能快地降至-100dB"不是设计规格、因为您需要考虑复杂性的权衡。 通常、人们会去切比切夫进行快速滚降、但同样、您需要的目标是在100kHz 时为-100dB 或类似目标-您所要求的目标越接近理想值、其可实现的阶段就越多、可实现性也就越低。
然后、要选择解决方案、您还需要指定输出摆幅和总增益-还不足以继续此处。
对于具有增益的多个级、解决方案最好使用 Q 升降增益策略。 如果总体收益为1、则像学术界那样、Q 值上升将会更好。
Paul、
感谢您的澄清!
当您需要返回规格页面以优化您的设计时、我会看到您在锁定所选放大器和 E24无源组件方面遇到的挑战。
目前、一旦创建了设计、如果您返回到规格页面以更改设计规格、
该工具将创建新设计、并将默认无源器件设置为 E96、然后选择符合您新规格的新放大器。
这样做的原因是保存您创建的设计、以便您可以在需要时检索。
我非常感谢您的反馈、并向我们展示该工具如何更好地使设计过程更加友好。 我会将此功能添加到我们的待办事项中
以供将来增强使用。 对于报告,“理想”始终用于零件号。 所选无源组件的等级由公差列出
在酒店下面。 例如、E24的容差为5%。
此致、
Alfred