This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7321:热运行条件(冷)

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872261/lm7321-thermal-operating-conditions-cold

器件型号:LM7321

大家好、

冷  端"建议运行条件"的数据表规格为-40°C (第7.3节)。  

决定在低至-55°C 的温度下运行吗?  如果尝试、是否会发生损坏?  是否有 MIL-Grade 选项?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    TI 不保证在"建议运行条件"之外的性能。  因此、我们不能说该部件是否正常工作。  我不会在这些条件下工作。

    对于该器件、似乎没有"Mil"级选项。  但是、我将仔细检查您的情况、然后再继续。  以下是 一个有用工具的链接、可帮助您查找适合您需求的器件。  我已经预先筛选了军用等级。  但是、您可以根据自己的需求调整搜索参数。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您的回答。

    对于此应用、我们在需要保证性能之前有一段预热时间。  自发热将使我们升温至数据表可接受的温度范围。   您是否预见到-55°C 开启时会造成任何永久性损坏? 还是在达到可接受的温度之前不能保证性能?  我提出这一问题是因为我注意到存储温度会降至-65C。

    谢谢、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Casey、

    明白。  您只需要扩展温度范围、还是需要专门具有"军用级"的器件?

    老实说、我不知道在-40C 以下会发生什么情况、因为我没有在这么低的温度下测试器件的任何经验。  当然有风险。  但是、我不能说这会是什么。

    如果您在挑选最低温度较低的器件时需要帮助、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casey、

    一段时间没有听到过您的声音。  如果您需要进一步的帮助、请告诉我、否则我会认为问题已经解决。

    谢谢、

    Daniel