This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA213:如果端子电流限制在5mA 以下、是否安全?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872026/ina213-is-it-safe-if-terminal-current-is-limit-below-5ma

器件型号:INA213

你(们)好

在 INA213BIDCKR 数据表的注释(3)中、这是否意味着端子电流限制在5mA 以下是否安全?

客户看到 IN-引脚上的负电压比数据表规格高一点? 如果客户将电流限制在5mA 以下、是否存在损坏风险?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    是的、您可以通过将输入电流限制在5mA 以下来超过绝对最大电压。  但是、这可能会带来成本。  通常、一旦超过绝对最大电压、内部二极管就会导通、以根据需要降低电压、从而释放尽可能多的电流、这对于 ESD 事件是很好的、但对于正常工作电压则不是很好。  如果您的客户尝试使用电阻器限制电流、我怀疑它们会增加增益误差。  您的客户超出负电压的程度是多少?