This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6553:LMH6553MRE/NOPB

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/869883/lmh6553-lmh6553mre-nopb

器件型号:LMH6553

Hai 我叫 udhay。

我们最近购买 了 LMH6553MRE/NOPB。 我们将部件组装到板中。

我们设计为使用双电源模式。 当我们为两个电源提供+5V 和-5V 电压时、器件会被加热、并在每个电源上获取大约100mA 的电流。

问题是什么?

您能帮助解决这个问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udhay、

      您是否能够共享电路板的原理图?

    谢谢、

    Sima  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../LMH6553ckt.pdf

    尊敬的 Sima:

    请查找随附的原理图文件。

    此致、

    Udhay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Udhay、

      粗略查看原理图后、似乎不会出现振荡的潜在来源。 您是否能够在具有相同增益/电源/负载配置的空 PCB 上组装 LMH6553? 如果它仍然消耗大量电流、您能否确定在哪个电源电压下、电流量超过30mA、方法是将电流限制在大约50mA、并将连接到 LMH6553的电源从0V 斜升至+/-5V?

    谢谢、

    Sima