This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV321:低通滤波器

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: LMV321, LMV321A, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898243/lmv321-low-pass-filter

器件型号:LMV321
Thread 中讨论的其他器件:TINA-TI

大家好、

我想使用 lmv321来设计低于20kHz 的低通滤波器、主要滤除大约15MHz 的频率。

  1. 是否有推荐的参考设计?
  2. 在使用运算放大器设计滤波器时、在外设电路设计中是否有任何预防措施?

此致  

黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、  

    您是说15kHz 吗?

    请参阅以下指导手册电路: http://www.ti.com/lit/an/sboa293/sboa293.pdf

    如果您有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    感谢您的回复

    我想使用 lmv321 来设计一个低于20kHz 的低通滤波器、主要是滤除 频率约为15MHz 的噪声。

    2、这里是 webench 滤波器设计器的电路、我可以用它来做吗? 您能否用这种过时的方法仔细检查一下?

    此致  

    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、  

    没问题! 首先、我强烈建议为您的应用使用 LMV321A。 LMV321A 是 LMV321的改进版本。

    接下来、上面的电路将正常工作。 但是、如果使用以下电路、您可以减少所用的元件数量:

    交流响应:  

    您可以使用 TINA-TI 对该电路进行仿真。 我还在这里添加了文件 :e2e.ti.com/.../LPF_5F00_LMV321A.TSC

    如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    感谢您的回复。

    系统只有3.3V 和5V VDD、在我将 TINA 中的电压调整为5V 后、我发现 交流响应发生了变化。 您能否通过5V 或3.3V VDD 和2级滤波器提供参考设计?

    此致  

    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    当将由双极电源电压供电的电路修改为由单电源电压供电的电路时、您需要引入"伪接地"、最好是在中间电源。

    您能否显示您当前电路的原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    感谢您的回复。

    下面是原理图和交流分析。

    您能否通过5V 或3.3V VDD 和2级滤波器提供参考设计?

    此致  

    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    请详细说明您的应用。 此电路的环境是什么? 您是否计划构建比这个低通滤波器更多的滤波器? 到目前为止、您已经设计了什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bala、

    感谢您的回复。

    此电路用于过滤 U 形钥匙中来自 NFC 的信号、该 U 形钥匙用于 金融安全

    2.我现在还未设计滤波器、我想尝试1阶和2阶滤波器电路来查看哪一个更好。您是否可以提供具有 LMV321A 的2阶参考设计?  

    3. VDD 为何更改交流响应?

    此致  

    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    我认为、按照 Bala 的建议、一阶无源低通滤波器就足够了。 这里的这个使用中间电源处的辅助接地、以允许信号摆动到两个极性:

    e2e.ti.com/.../1513.wesley_5F00_lmv321a.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bala, Kai

    感谢您的回复。 我非常感谢。

    我在 TI.com 或互联网上找不到有关如何设计2阶低通滤波器的任何文档、您是否可以按照以上所述共享有关如何设计该设计的任何文档或说明?

    此致  

    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    在 OPAMP 的数据表中可以找到很多东西。 其中许多都包含有关如何构建此类滤波器的有用信息。

    下面是一个不错的应用手册:

    或者查看这款 TI 的 Filterdesign-tool:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,团队

    感谢您的分享。

    n‘t,,由于中国的政策,我不能访问谷歌。 请与我分享图片。

    2.在您提供的2阶滤波器电路中、C2和 R2用作 LPF。 为什么2阶低通滤波器中有 LPF?  如果不是、该电路中 C2和 R2的功能是什么?

    此致  

    黄威斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    下面是应用手册 PDF 文档:

    e2e.ti.com/.../sloa049b.pdf

    我建议您使用的电路包含一阶低通滤波器(R3、C1)、因为我认为这种低通滤波器足以抑制15MHz。

    R1和 R2在中间电源处生成伪接地。 请参阅该瞬态分析。 伪接地很重要、因为使用单电源电压供电的运算放大器的输出不能变为负值。 因此、每个负半波都将丢失。

    需要使用 C2来分离两个不同的直流电势。 它提供交流耦合、但阻止直流电位。

    C2、R1和 R2构成一阶高通滤波器。 您可以在频率分析中看到这一点。

    Kai