请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM193 我的客户想要订购 LM193JG/883、但它显示 p/n LM193JG/883不是可订购选项?
请告诉我如何订购符合 MIL-STD-883标准的器件?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我不知道 TI 是否都提供了具有以下确切器件型号的器件: LM193JG/883
TI 于2011年收购了 National Semiconductor、并继续提供两种来源的军用级(MIL-STD-883)。 LM193JG/883听起来像是 TI 和 National 命名约定的组合。
您需要 TI 原厂 CDIP 中的 mil 级 LM193、 器件型号为:
M38510/11202BPA
或
5962-9452601QPA
如果您需要 National origin 的 mil 级 LM193、器件型号为:
LM193AJ/883
或
LM193J/883
不同的器件型号 可能具有稍微不同的数据表限制、因此需要查看这些限制以选择正确的器件。