This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4631:为 TIA 推导一些公式和 GBWP

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4631, THS4561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/887801/ths4631-derivation-of-some-formulas-and-the-gbwp-for-the-tia

器件型号:THS4631
主题中讨论的其他器件: THS4561

您好!

我一直在尝试使用 THS4631设计 TIA (跨阻放大器)。 根据 THS4631数据表、有用于计算 TIA 值的公式。

但是,在每一种公式中,它们都要求提供 GBWP。 应使用哪种 GWBP? 我的 TIA 包含一个简单的反馈电阻器和一个反馈电容器。 反馈电阻器为10kOhm。

我还想知道、您是如何推导  出在 THS4631数据表中注明的公式来计算反馈电容器和带宽的。 那么、这些公式来自哪里呢? 我想知道推导过程

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭晨  

    下面是一个演示、其中介绍了 ZT 设计公式-不确定 THS4631中的内容-或者它们是否正确、但它们是:  

    e2e.ti.com/.../8255.Transimpedance-design-flow-using-high-speed-op-amps.pptx

    然后、我在本文中摘录了最简单的方法、如果您需要 PDF 格式、请告诉我、  

    https://www.planetanalogue.com/applying-high-speed-de-compensated-vfas-hitting-performance-targets-while-tuning-phase-margin-insight-10/

    是的、您对正确 GBWP 的问题很好、有时会引起混淆、但在 ZT 设计中使用的正确数字是 Aol =40dB 频率乘以100X 以向交叉投射、忽略 Aol 中的高阶极点、在这里讨论过、 THS4561在数据表中显示了真正的 GBWP = 210MHz、但 TINA 模型的 GBWP = 140MHz。 对于仿真工作、您需要使用 TINA 模型编号。  

    https://www.planetanalogue.com/why-is-amplifier-gbp-so-confusing-insight-12/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    郭您好、

    THS4631的数据表中提到了四次"210MHz 增益带宽积"。。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许、但这些人显然没有告诉建模人员他们需要什么。 我拥有一个大目录的模型测试文件、几年前我一直在做。 _这是我完成的较旧 THS4631模型测试、真正的 GBWP 是40dB 点乘以100X (1极投影)。 但在这里、过零不会太多、  

    网络上有一个"较新"的模型、它颠倒了所有引脚(多么痛苦)、但提供了相同的 AOL、  

    因此、如果您首先执行仿真、则需要使用模型 GBWP 来获取 sim 以匹配理论。 器件可能实际上是210MHz、也可能是工作台数据中存在一些错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释。 这对我们中的一些人来说很清楚、我们可以理解特定芯片的 GBWP。