请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TLV4170、 TLV9064、 TL7726、 OPA2990ART 编号:TLV4170
您好!
我们使用 TLV4170对原型 PCB 中的信号进行有源钳位。 我们发现、在随附的原理图图片中标记的100欧姆电阻之后出现了下降。 如果移除了有源钳位、则不会发生压降。
我们发现 TLV4170的有源钳位输入消耗的电流接近300uA。 根据我们的理解、它不应消耗这么多的电量。 请帮助我们了解出错的地方。
谢谢、
Aditya Teja