This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA818:OPA818

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897017/opa818-opa818

器件型号:OPA818

您好、Hasan、

我之前发送过以下消息、但讨论被标记为"已解决"、这不是! 所以、如果你没有得到它、我创建了一个新的线程、希望你或他人能够提供帮助。

我在尝试修改第268行中的代码时遇到了很大的困难。

对于已经上传的电路'OPA818-2overload1'、我只需右键点击 U1、然后点击'Enter Macro'、在第268行更改代码、然后保存并退出。

但是、当我重新加载原理图并检查代码时、它没有改变!!

我出了什么问题?

谢谢。

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我已经在这里回答了您的问题:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    尽管该帖子标记为已解决、但仍可以添加新的响应。 我将关闭此主题、将讨论内容保留在一页上。

    最棒的

    Hasan Babiker