This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3095:用于 PI 稳压器以驱动 MOSFET 进行电流调节

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171, THS3095, THS3491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/885331/ths3095-use-in-a-pi-regulator-to-drive-a-mosfet-for-current-regulation

器件型号:THS3095
主题中讨论的其他器件:LM7171THS3491

您好!

 

我正在进行 PI 调节设计、目前我使用 LM7171 OPAMP 调节 MOSFET 的栅极、以通过+-15V 电源和 RC 反馈环路控制流经 MOSFET 的电流。

目前、我在输出端使用具有多个 MOSFET 的 LM7171。 因此、OPAMP 需要驱动相当大的容量。 因此、在输入端进行大调节时、OPAMP 会进入电流限制并变得非常热。 为了加快调节速度并改善热情况、我正在寻找具有更高输出电流能力和更好热属性(电源板)的 OPAMP、例如 THS3095。

您一般是否建议将 THS3095用于快速 PI 调节电路或您产品系列中的任何其他运算放大器?

如果我要用 THS3095替换 LM7171、我将面临另一个挑战。 THS3095的最大差分输入电压为4V (LM7171具有10V)、但在我的电流布局中、最大输入范围为10V。 您能告诉我在差分电压大于4V 的情况下是否有任何内部保护、还是建议使用高效保护电路、这不会对 PI 调节产生太大的影响。

 

在用户提出的另一个问题中、由于恢复缓慢、您建议不要在饱和状态下使用 THS3095。 您是否提供了另一个适用于快速 PI 调节且具有快速恢复功能的运算放大器?

 

谢谢、致以诚挚的问候

Matias

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上午马蒂亚斯  

    您在这里已经介绍了很多内容。 如果没有原理图、很难确定解决方案、但-  

    转到 THS3095、您已经转到了非常不同的电流反馈。  

    2.通常您不想对这些设备进行过驱,因为它们的恢复没有明确指定或建模。  

    3.直接驱动这些上的电容负载始终存在稳定性风险

    但是、如果必须、请将 THS3491视为最高 IO、压摆率和速度 CFA。 它的模型也是最新和完整的。  

    也许可以与 THS3095或 THS3491一起建立初始仿真、以便进一步了解这一点? TINA 文件始终以更快的速度移动数据。