This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV379:电池监控应用中的 TLV379

Guru**** 1099700 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV379, TINA-TI, REF1112
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/895244/tlv379-tlv379-in-a-battery-monitoring-application

器件型号:TLV379
主题中讨论的其他器件: TINA-TIREF1112

您好!

我们希望为采用3s2p 配置的锂离子(NCR18650B)电池提供电池电压测量电路。

我们从 TI https://e2e.ti.com/blogs_/archives/b/precisionhub/archive/2016/07/15/how-to-design-cost-sensitive-battery-monitoring-circuits 上找到 了有关电池电压测量电路的在线资源。

该电路在具有 TLV379运算放大器 IC 的 Tina-ti 软件上按预期工作。 (新宏为 TLV379)

  TLV379的数据表 中提供了电池监控器应用电路、我们希望对给定电路进行仿真、并选择最适合两者的电路。

  • 您能告诉我如何计算 Rbuffer 和 RF 值吗?
  • REF1112在电路图中与什么相关?  

在电路板上、我们使用 ADC (NRF52832)测量电池电压。

  • 您能否在 TINA-TI 软件中指导您如何使用 ADC 模拟电池电压测量场景?

谢谢你

此致

Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    如果您想使用 ADC 测量电池电压、那么第二个电路将不会满足您的需求、因为这里的 TLV379用作比较器。 REF1112将生成1.25V 基准电压、该基准电压将提供给 TLV379的输入。 R1和 R2形成一个分压器、将电池电压的一部分提供给 TLV379的+输入端。 运算放大器比较两个输入电压、因此 TLV379的输出切换为高电平或低电平。 RF 提供一个滞后(正反馈)并且在输入电压几乎相等时稳定开关。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai。

    感谢您的澄清。

    您能否在 TINA-TI 软件中指导您如何使用 ADC 模拟电池电压测量场景?

    谢谢你

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harini、

    通常的方法是将 ADC 输入的等效电路添加到 TLV379的输出中、并仿真运算放大器在此负载下是否稳定。 此外、应对 TLV379是否能够在 ADC 采集时间内趋稳进行仿真。 最后、必须在 OPAMP 输出和 ADC 输入之间插入电荷反冲低通滤波器。 幸运的是、ADC 手册已经推荐了这样一个电路。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harini、

    正如 Kai 提到的、所示的第二个电路可能太简单了、无法满足您在这里要做的事情、因为它实际上只是为您提供一个阈值。  如果您使用的是 ADC、则需要了解电池电压本身。  不过、要回答您的问题、REF112器件将仅提供基准电压、如 Kai 还提到的。

    使用 ADC 场景模拟电池电压测量会更加复杂。  再说一次、Kai 就在这里。  对于 TINA、整个 ADC 将过于复杂。  相反、推导出了等效输入模型。 然后、TINA 可用于确定进入 ADC 的运算放大器是否足够精确、足够快且稳定。  特别是对于 SAR ADC、更常见的情况是在 ADC 前面使用具有低通滤波器的运算放大器。  该低通滤波器有助于放大器快速更改提供给 ADC 的电压。

    如果您需要此仿真方面的帮助、我建议您观看 有关 ADC 输入驱动器设计的德州仪器(TI)高精度实验室系列视频。  这是一个由7个视频组成的系列、其中深入介绍了该主题。  如果您还有其他问题、我建议您使用 ADC 器件型号提出新的 e2e 问题。  您的问题将直接提交给 ADC 团队、他们将能够为您提供更好的支持、因为他们始终使用这些类型的电路。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Daniel  

    感谢您的支持

    此致

    Harini Krishna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harini、

    我很乐意提供帮助。  请告诉我是否可以提供进一步的帮助。

    此致、

    Daniel