This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358B:查询 LM358B 和 LM258A Vos 平均值和标准差数据

Guru**** 1161710 points
Other Parts Discussed in Thread: LM258A, LM358B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/894939/lm358b-inquire-lm358b-and-lm258a-vos-average-value-and-standard-deviation-data

器件型号:LM358B
主题中讨论的其他器件:LM258A

您好、先生、

我想知道您是否有 LM358B 和 LM258A Vos  平均值标准差数据可以分享给我们吗?

我们需要实际的 vale、而不是数据表中的图。

如果您有任何疑问、请随时通过邮件与我联系。

谢谢你。

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    Vos 规格是一个+/-值。  因此、可以推断该值的统计平均值将约为0。  为规范列出的典型值被理解为等于一个标准偏差。

    例如、LM358B 的平均偏移为0、标准偏差为+/- 3mV。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    那么、您是说 LM358B 和 LM258A 具有相同 的0平均偏移、标准偏差为+/- 3mV 吗?

    与 LM258A 相比、LM358B 是否具有更高的性能优势?

    谢谢你。

    陈爱德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    平均偏移将趋向于0。  标准差大致等于典型偏移电压。  这两个器件的情况并不相同。  LM358B 具有比 LM258A 更好的失调电压。  另请注意、仅仅因为平均偏移为0并不意味着大多数器件都有0偏移。  很可能、所有器件都会有一些偏移。  典型偏移量可让您确定将产生的偏移量。

    LM358B


    LM258A


    此致、

    Daniel