尊敬的专家:
TI TLC3704数据表规定了+/-5mA 的绝对最大输入电流。 这当然适用于器件通电时的情况。
在通过 电阻器连接到 TI TLC3704 IC 的瞬态电压抑制 器飞探头测试期间、该器件的输入在器件未通电时可能会经历5mA 的任一极性脉冲、持续5ms。 由于此测试是在航空电子设备飞行模块上进行的、实际上所有内容都经过了高级别审查、因此 TI 的官方声明将会很有帮助 、其中指出、无论极性如何的5ms 脉冲都不会损害任何级别的未通电 TLC3704 IC、 但是、长时间施加5mA 脉冲 (例如10ms、100ms 或1s)同样不会产生损害性。
最好的表述是: "对 任何一个输入端施加 5mA 的极性连续电流(相对于 其负电源端子(此组件中使用的封装引脚12)、任何等级的未供电 TI TLC3704 IC 都不会受到应力或损坏。"
我们感谢您的发言。 请就此事项向我们提供建议。
谢谢你。
EED Riess