This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM358:关于压摆率和 GBW 测量条件

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/917493/lm358-about-slew-rate-and-gbw-measurement-conditions

器件型号:LM358

你好!

请告诉我 LM358中的压摆率和 GBW 测量条件。

1.Vcc

2.增益

电阻负载

电容负载

就这些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎来到 e2e 论坛、

    Vs 默认值为5V、因此 Vcc 为5V

    压摆率的增益为1。 GBW 是运算放大器的 Vout/Vin 为单位(0dB)而不考虑环路反馈的频率。  

    RL 为开路、因为没有规定负载。  

    CL 为零 、因为没有规定负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronald San

    谢谢你的好。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个旧数据表中有关 GBP 信息的内容非常少。 TINA V11库有一个可提供该 AOL 曲线的加密模型。 实际上、从40dB AOL 点提取的 GBP 大约为990kHz。 由于频率极点较高(相位降清楚地表明了这一点)、当 Aol = 0dB 时(大约为886kHz)、实际 Aol = 0dB 交叉会导致 GBP 较低。 这实际上可能更真实、但模型中的990kHz 是预期的1MHz GBP。