This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC084A:压摆率和带宽

Guru**** 1831610 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9002, TLV9062, TLV9104, TLC084, TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/928791/tlc084a-slew-rate-and-bandwidth

器件型号:TLC084A
主题中讨论的其他器件:TLV9002TLV9062TLV9104TLC084TINA-TI

您好!

我会选择一个经济高效且广泛使用的运算放大器作为电流传感器。

下图是我的特定应用场景(变频器)。  请推荐此类应用使用的某些器件。

目前、我无法将参数"偏斜率"和"带宽"与实际性能匹配。 我不知道在"SW"和"GBW"上应该达到什么级别。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    请再次发布您的图片。 它没有通过。 使用输入框中的"插入文件"按钮(回形针)。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holip、

    感谢您的提问。  我们很乐意提出零件建议。

    您是否考虑了将看到的频率类型或需要的电压精度?  如果您有任何信息、可以提出更相关的建议。  如果没有,我将提出一项更一般性的建议。

    此外、如 Kai 所说、请在有机会时尝试重新发布原理图的图像。  我期待着为您提供帮助。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    抱歉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holip、

    在不了解有关电路或原理图的更多详细信息的情况 下、我将向您介绍有关高侧电流感应的内容。  最后,它提出了一些建议  如果您想将器件用于较低电压的应用、我建议使用 TLV9002或 TLV9062。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    请告诉我答案是否能回答您的问题。  如果我没有收到您的回复、我将假定问题已解决。

    欢迎您提出后续问题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    很抱歉我迟到了。

    它位于低侧电流感应上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    如果我应用向实际电路提供小正弦信号(MV 电平)的函数发生器,如下所示。 如何选择发电机的负载电阻? 50欧姆或 High-z?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holip、

    我将获取最快的信号频率、然后乘以~30V/V 的直流增益、然后再加一个因数10、以找到运算放大器需要的 GBW。  这将有助于您挑选器件。

    您需要将函数发生器设置为高阻抗模式。  50欧姆模式非常适合在您为函数发生器加载50欧姆阻抗时使用。  在我看来、在发电机连接到电路后、最好使用示波器验证发电机的输出。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    为什么不采用这里已经讨论过的 TLV9104

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我将函数发生器设置为高阻态模式、生成正弦波并连接到电路的 VIN、并使用示波器监控输入。

    但是、当正弦频率增加时、峰间电压明显降低。 出什么问题了?

    此致、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    TLV9104已经被考虑在内、目前我使用的是 TLC084、但您知道、它非常昂贵、我想找一个性能与价格比高的替代 TLC084器件。

    但在我的电路中 、TLV9104在响应时间和设置时间方面表现不是很好、如果您愿意帮助我解决这个问题、那么我可以附上测试结果(波形图)。 谢谢!

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    您的工作频率是多少?  您是否愿意提供示波器屏幕的图像?

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    您在器件中寻找哪种价格范围?  TI.com 上 TLV9104的1ku 价格约为 TLC084的1/2。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    TLV9104的价格很有吸引力、如果这个器件可以用在我的电路中、就价格而言、还可以。

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    原理图:请注意 C5/C6为10nF。

    波形:tlv9104似乎可以很好地跟随输入。 目前、我 不知道这是由压摆率、GBW 或电容负载能力引起的(C5和 C6过大、如果是、数据表中的哪个位置发布了此类性能?)

    此致、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    在您的原始原理图中、C16和 C17仅为100pF。 C5和 C6为10nF。 什么是正确的?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holip、

    我有一些建议。

    对于测量示波器输出电压的问题、我建议您只需使用10kOhm 电阻器并使用函数发生器进行驱动。  然后、查看频率是否随振幅变化。  然后、您可以使用100kOhm 电阻器重复此操作。  这只是为了将测量设备与电路完全隔离、并确定电路负载是否会导致某种问题。

    对于波形、很难分辨。  但是、这可能是压摆率问题。  您是否有任何示波器快照放大为"流经分流器的电流"波形?  我想测量电流随时间的变化、但很难及时测量信号。  此外、您能否说明哪个节点电压为"VP"?

    最后、如果您可以随附 TINA 文件的副本以及最终的负载电容值、我也很乐意查看该文件、看看电路是否存在任何问题。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    很抱歉造成误解、我的回路中的实际阀为10nF。

    BR、

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    正如我多次提到的、OPAMP 会在如此高的容性负载下不可安装:

    e2e.ti.com/.../holip_5F00_tlv9102_5F00_5.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    我注意到这一点、但为什么 TLC084具有这种能力? 我应该关注哪个参数?

    如果可能、我的最佳选择是保持电流电路不变。

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我在隔离的10KOhm 和100Kohm 条件下进行了此类测试、两个负载都没有任何下降、可以证实 这种下降是由电路本身引起的。

    总电流与三相电流相结合、目前我没有此类波形、也没有一相电流。

    "VP"是 IGBT 的驱动信号。

    对于电容负载、Kai 提供了 TINA 文件。

    BR、

    霍利普  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holip、

    在没有仿真或原型构建的情况下、很难判断电路是否稳定。  通常、在构建电路之前、最好在仿真中检查相位裕度。

    不过、通常而言、较大的容性负载会导致更多问题。  该器件在数据表的图31中有一个图、显示了小信号过冲与容性负载之间的关系。  请注意、该图用于具有数据表中所述条件的特定测试设置。  由于您的应用将具有不同的条件、因此它可能与数据表不完全匹配。  但是、数据表将为您提供一些有关负载电容可能工作的想法。

    有关此主题的更多信息、我建议您观看 有关稳定性的 TI 高精度实验室系列视频。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Holip、

    在这种情况下、我只需根据需要调整函数发生器的输出、我认为您可以安全地假设示波器读数正确。  可能还有其他一些设置导致了此问题、但我无法判断它可能是什么。  可能是由于您将电压置于非常小的电阻器上、因此函数发生器的电流受到限制。

    更改电容负载是否适合您?  作为第一种故障排除技术、我会尝试稳定放大器。  即使这不是根本原因、您仍需要放大器电路保持稳定。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    您是否有 TLC084的 Tina-TI 仿真模型? 我将进行对比度仿真。

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    是的、但由于在线模型用于 PSPICE、因此需要执行一些额外的步骤才能进入 TINA。  转至 TLC084的产品页面(只需单击此链接)、然后向下滚动至"设计和开发"。  然后、单击显示"Design tools & simulation"的选项卡、如下所示。

    下载 PSPICE 模型文件夹。  查找以".mod"结尾的文件、并重命名该文件、使其以".cir"结尾。  最后、打开 TINA-TI 并按照 本视频中的步骤 导入模型。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    您的电路不稳定。 相位裕度仅为30°:

    e2e.ti.com/.../6471.holip_5F00_tlv9102_5F00_6.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    按照您的步骤操作、我获得了 Tina 的 TLC084模型、谢谢。

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    如果可能、我的最佳选择是保持电流电路不变。

    我有点困惑。 您的电路不可稳、无法正常工作、但您不想更改它?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai、

    电流电路基于 TLC084、在我们的产品中工作良好。 考虑到成本、我想用另一个电势替代它、最佳选择是使用引脚对引脚一、而不更改电路。

    但是、如果有必要、我当然会通过使用另一个运算放大器来调整我的电路、以实现极具吸引力的节省。 现在、我将执行该函数、

    谢谢您!

    BR、

    霍利普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    为什么输出端的电容器必须为10nF? 减小这些电容或增大隔离电阻器(100R、37R)将大大有助于提高稳定性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holip、

    由于此主题在一段时间内未出现活动、我将假定问题已解决、并将关闭该主题。  如果您对该主题有更多问题、请随时提问。  您始终可以启动一个新的相关线程。

    此致、

    Daniel