尊敬的所有人:
我将 XTR111用于 IEPE 振动传感器接口。 我使用了数据表中提供的参考设计、使单轴传感器接口工作得非常好。 但是、如果我使用三轴振动传感器、测量值在大约5mV rms 时略低。
我为三个不同轴向 IEPE 振动传感器使用了三个不同的 XTR111电路、电源电压约为15V。 对于每个轴、测得的 rms 值都很小。
我无法确定、为什么 tr 轴向振动传感器中的电压下降(感应到的振动信号)。 但是、同一电路对于单轴传感器而言工作正常。
如果有任何建议,将不胜感激。
此致、
Subash