This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1300B-Q1:AMC1300B 与 GaN 器件的适用性以及 CTI &gt 的阐述;140kV/us

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1300, INA240, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906315/amc1300b-q1-applicability-of-amc1300b-with-gan-devices-and-clarification-of-cti-140kv-us

器件型号:AMC1300B-Q1
主题中讨论的其他器件:AMC1300INA240TINA-TI

大家好、  

我正在研究一个 GaN 逆变器设计、400Vdc、5kW 以及估计的~160kV/us dv/dt。 我想使用分流电阻器测量相电流(开关频率> 100kHz)。  

分流器的差分测量被丢弃、因为它超过 INA240或相似的 CM 电压范围(最大80V)。 因此、我将研究 AMC1300系列中的隔离式分流器。 查看 AMC130xx 系列活页、CTI 指示为典型值约为15-70分钟50 -100kV/us。 µs、2020年4月修订版系列中的一款器件在 AMC1300B 上具有异常高的 CMTI:140kV/μ s (典型值)。  

此器件是否已通过 GaN 器件验证?  您对此器件在此应用中的适用性有何看法? 您能否提供有关 CMTI 品质因数的更多详细信息? 它是在 ESD 测试设置中还是在实际电路内条件下完成  的、例如 SLUA909中的 UCC2122x?

此致! 感谢您的耐心和耐心。  

Iñigo μ A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Iñigo、

    正如您所指出的、AMC1300B 是我们在该领域内最新、最出色的器件、具有改进的 CMTI 规格。  

    让我向我的团队发送一条有关测试设置的说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Iñigo、

    今天、我们将 CMTI 压摆率指定为10-90%(根据实际的 VDE 标准)。 明年的某个时候、新的 IEC 标准应以20-80%的效率取代 VDE 标准。 您测量的160kV/μ s 为10%至90%或20%至80%、还是曲线中最陡的部分? 如果您可以提供此信息、则我们可以告诉您器件将如何针对您的情况运行。  

    您希望在哪个最短导通时间内执行电流测量?

    我们尚未专门使用 GaN 器件进行测试、但我将联系另一个团队、看看他们是否有任何见解、以及我们是否可以对我们的器件应用相同的测试。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大、您好!  

    即在10%-90%的时间内为160kV/us。 最陡的部分为200kV/us,相当于约30%- 70%。 这将是我们正在考虑的器件实际上可以达到的最大速度。 在其他应用中、dv/dt 可能会降低、而不会造成太大的损耗、因此如果您能够提供200kV/us 的行为或超过 CMTI 的效果、那将是非常好的。

    对于最短导通时间、我认为这受到 INP、INN 至 OUTP、OUTN 信号延迟的限制。 可能是100kHz 的10%占空比或1us 导通时间。 流经分流电阻器的电流波形为三角形。 您是否看到任何限制? 也许有一个 TINA-TI 仿真模型、但我不熟悉该平台。

    提前感谢!
    Iñigo μ A。  





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Iñigo、

    典型值接近160kV/us (20_80压摆率下为25C)、但请记住、这是使用小样本尺寸确定的、尚未在生产中经过全面测试。 当 CMTI 超过器件限值时、结果为位错误。 根据器件受 CMTI 脉冲影响的严重程度/持续时间、可能存在多个位错误。 每个位误差都会导致一个稍微错误的读数、每位输出误差约为5mV。  

    AMC1300B 的带宽为310kHz、对于1us 准时、我相信您将需要一个我们目前无法提供的更高带宽的器件。