我们将您的200°C 集成组件与 HKQ Case (OPA211SHQ)搭配使用。 这些组件在下面的部件中与 PCB 接触的空间为1/1.3mm。是否需要用树脂填充此空间以牢固地固定组件? PCB 必须安装在油孔中、并且必须承受高振动。 执行此类装配体是正确的吗? 不需要将金垫或盖焊接到电路板上、但只有通过引脚焊接并使用热树脂锁定的1/1.3mm 间隙、这是正确的吗? 你推荐什么? 我们已经从 Mouser 购买了组件。 随附的 IC 图片。
谢谢
Antonio
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们将您的200°C 集成组件与 HKQ Case (OPA211SHQ)搭配使用。 这些组件在下面的部件中与 PCB 接触的空间为1/1.3mm。是否需要用树脂填充此空间以牢固地固定组件? PCB 必须安装在油孔中、并且必须承受高振动。 执行此类装配体是正确的吗? 不需要将金垫或盖焊接到电路板上、但只有通过引脚焊接并使用热树脂锁定的1/1.3mm 间隙、这是正确的吗? 你推荐什么? 我们已经从 Mouser 购买了组件。 随附的 IC 图片。
谢谢
Antonio
您好、Antonio、
有两个粘接选项。 1.使用高温焊料。 2使用导热粘合剂(如果油孔中的温度不高、我只需使用环氧树脂将运算放大器安装到位)。
我建议使用选项2、因为它更容易实现、并且减少了器件上的热应力。 由于这是高振动应用、因此您很可能会将引线最大和/或更大质量的电子元件灌入 PCB、以便这些器件不会从实际工作条件或认证测试中脱落。
如果您要使用高温焊料、请务必注意有关最高回流温度的注意事项。 AuSn 盖焊接密封件的共晶温度为280°C、开始软化265°C 至270°C
对于热粘合剂、最好使用 Loctite / Henkel / Ablestik 进行检查、以找到与其应用兼容的粘合剂。 请参阅 https://www.henkel-adhesives.com/us/en/industries/aerospace/electronics-for-aerospace.html 作为登录页面。 对于高振动应用、我确信您有自己的认可粘合剂用于该应用。
如果您有其他问题、 请告知我们。
最棒的
Raymond