This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA188:工作模式下的输入电流为4-20mA

Guru**** 2393725 points
Other Parts Discussed in Thread: INA188, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/902972/ina188-4-20ma-input-with-active-mode

器件型号:INA188
主题中讨论的其他器件: LM7705

你(们)好  

是否可以使用 IN188进行有源4-20mA 输入?

并且仅以0V-24V 的电压为其供电。

请参阅下面的图表:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    否、这将不起作用、因为在这两种情况下、输入信号都将超过共模输入电压范围:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在本例中,我必须放置偏移量才能正常工作?

    如果是,如何进行此偏移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    您的信息有点令人困惑。 是4...20mA 还是+/-20mA 还是0...20mA?

    您需要将负电源电压连接到 INA188的 V-引脚。 根据您的输入信号电流、LM7705最终可能就足够了。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     它仅适用于0...20mA 和0--10V。

    但由于 VCM 加速度为(VS-)+0.1V。 我想我需要一个偏移。 不是吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、西里尔、

    则可以使用-1.5V 的负电源电压:

    Kai