请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA126 你(们)好
我构建了一个称重传感器电路。
我用5V 至0V 为其供电。
目前、我没有数据表第16页的图25中推荐的 C1电容器和 Ref1004C-1.2二极管。 支脚4和5将接地。
我是否可以省去 使用 Ref1004C-1.2并直接连接到5V 接地(0V)?
弗兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我构建了一个称重传感器电路。
我用5V 至0V 为其供电。
目前、我没有数据表第16页的图25中推荐的 C1电容器和 Ref1004C-1.2二极管。 支脚4和5将接地。
我是否可以省去 使用 Ref1004C-1.2并直接连接到5V 接地(0V)?
弗兰