This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:实现 HART 的方法

Guru**** 1139930 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111, XTR117, XTR116, XTR115, XTR108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/908215/xtr111-ways-to-achieve-hart

器件型号:XTR111
主题中讨论的其他器件: XTR117XTR116XTR115XTR108

大家好、

客户想知道:

  1. TR115支持 HART 信号。 但是、客户项目的高功耗使得两线制系统不能令人满意。  他希望使用三线电压至电流芯片。 XTR111是否正常? ?
  2. 与 AD5700配合使用时、是否还有其他价格合适的芯片?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    请从 Collin 查看此帖子:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

     XTR111 和 XTR300 不适用于 HART、因为它们使用斩波电流镜架构来减少器件偏移、并且开关频率会干扰 HART 通信协议。  此噪声可在非 HART 应用中滤除;但是、HART 应用具有与此架构不兼容的特定频率响应和阻抗要求。

    XTR108、XTR115、XTR116、XTR117是可在 HART 系统上工作的两线制发送器。

    谢谢、此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    类似的产品可能是 DAC874xH HART 低功耗调制解调器。

    https://www.ti.com/product/DAC8741H

    您可能希望在 数据转换器论坛上提交您的查询 以获取其他建议。

    谢谢、此致、

    Luis