主题中讨论的其他器件: INA190
我遇到过几种在4-20mA 接收器中使用 INA196、使用4.99欧姆电阻器和 ADC 读取电压的设计。 我们创建了一个电路板上具有5倍以上电阻的电路。 大多数情况下一切都正常、我遇到的问题是每个端口之间的精度似乎彼此不一致。
例如、我们正在传输8mA 信号、我们在2个端口上的读数为8.05mA、其中1个端口的读数为8.20mA。 它们之间似乎不一致。
我正在使用容差为0.1%的电阻器、因此这是高精度的。 我们还使用12位 ADC。 我希望它们至少彼此一致、这将允许我调整我们将电压转换为 mA 的公式。 电流环路的电压为24VDC。
我在这里是否遗漏了什么? 我们是否应该校准/修整每个单独的端口以获得所需的精度? 我尝试使用"电流感应放大器误差分析 INA196"、但不允许我输入4.99欧姆的电阻器、这与 INA196很常见。
非常感谢您的帮助。