This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM311:功耗定义/计算

Guru**** 1523130 points
Other Parts Discussed in Thread: LM311, LM311-N
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/907348/lm311-power-consumption-definition-calculation

器件型号:LM311

大家好、  

我的客户正在查看我们的 LM311、并希望了解该器件的功耗定义/计算。 检查 LM311-N 的功耗:±15V 时为135mW、这与 LM311是否相同?

提前感谢。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    根据数据表、它们显示的电源电流完全相同。 因此、是的、功耗是相同的。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai

    Renan

    当德州仪器公司购买 National Semiconductor 时、有一些器件同时包含两家公司的行业标准器件。 LM311就是这方面的一个示例。  N 版本是 National 版本。  虽然它们在不同的位置制造、但它们具有类似的性能、以满足该产品系列的行业标准。  因此您可以使用任一版本。

    卡盘