This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA810:每个放大器的电源电流

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/1162525/opa810-supply-current-per-amplifier

器件型号:OPA810

您好!

我正在寻找运算放大器部件 OPA810IDCKR 每个放大器的电源电流。 数据表 中给出了每个放大器的静态电流、即最大值为4.7mA (对于+/-12V 电源)、数据表中未提供电源电流。

请帮助我获取电源电流详细信息。 电源电流通常大于 静态电流、我是否可以 将 其自身的静态电流视为电源电流?

谢谢你

Chathira R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chathira、

    是的、 静态电流 与放大器的电源电流相同。 这仅是 OPA810器 件的电流消耗、进入外部组件(例如负载或反馈网络)的任何电流都将是额外的。

    Bharat Agrawal