主题中讨论的其他器件: LF411
您好!尊敬的:
我将 数量为48的 THS4531用作 ADC 的输入缓冲器。 我的输入频率小于1.2MHz。 kΩ 表显示、如果 RF = RG = 2k Ω、RG 至接地、并且 VOUT+= 4V、1mA 电流将流经反馈路径接 地。 如果我增大电阻器的值、电流将减小。
您能否告诉我、如果我使用10K 或20K 的电阻器值、多少电流 将流经反馈路径 接地? 我的应用的电流消耗非常重要、我希望尽可能减小电流。
此外、通过更改电阻器值、是否会影响 ADC 的输入、信号将衰减或增大?
我急切地等待着答复。
谢谢你
此致:
Mohsin