Other Parts Discussed in Thread: INA260
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA260 尊敬的 TI 团队:
我设计了一个 PCB、其中使用2个 INA260并联来测量高达30A 的连续电流和高达40A 的60s 电流脉冲电流。 我正在使用热成像摄像头以高电流速率检查芯片温度。
我看到分流器温度在30A 持续电流下上升至125°C、在几秒后在40A 持续电流下上升约150°C。 芯片的 ADC 部分似乎保持在工作温度范围内。
我不确定使用是否安全、或者是否必须更改 PCB 布局。 数据表中规定了最高结温为150°C 它是指芯片的分流器件、还是可以达到更高的温度?