This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RC4559:我们计划将 RC4559用于 MIC Ampilfer

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: RC4559

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/906669/rc4559-we-planing-to-use-rc4559-for-mic-ampilfer

器件型号:RC4559

您好,团队,

我们计划将 RC4559用于 MIC 放大器。

下面有两个问题:

RC4559 用作 麦克风输入的前置放大器或放大器。

2.如果我们使用 RC4559,则可以消除 MIC 偏置电路。

使用附加的图像进行更多参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shubham、

    数据表中提到使用作为前置放大器并查看指定输出电压范围的负载电阻、这似乎是最有意义的、除非您使用的是600 Ω 耳机放大器。  对于扬声器放大器、您可能需要考虑 其他因素

    麦克风偏置电路的分辨率不足以让我读取它。  但是、看起来和听起来都需要对放大器进行偏置。  您为什么要消除它?

    此致、

    Daniel