This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 可编程电流源

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC8831
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/905573/programmable-current-source

主题中讨论的其他器件:DAC8831

您好!

我正在为我的项目寻找可编程电流源。 我想生成频率范围为1kHz 至500kHz 的交流电流源(1mA-200mA)。 我可以从相关器件的任何建议开始吗?

谢谢

Arelone  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arelone、

    您是否考虑过使用 Howland 电流泵?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arelone 和 Kai:

    您将在带宽中发现的最大问题。  500kHz 很难实现、因为在我们最快的器件上、1Msample 几乎是最大值。  您可以将 Howland 电流泵视为输出、也可以将电流镜视为高侧电流源。  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01525

    此设计接近您的需求、但其带宽可能受到限制。   

    您也可以考虑我们的一些非缓冲电压输出 DAC、如 DAC8831。

    谢谢、

    Paul