This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV9104:TSSOP14封装何时可用?

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/939174/tlv9104-when-will-tssop14-package-be-available

器件型号:TLV9104

我看到4通道单元采用(巨型) SOIC 封装。 TSSOP 版本何时可用? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、  

    感谢您关注我们的产品、欢迎使用 e2e!  

    该器件处于我们的最高优先级、我们正在积极努力使其为网络做好准备。 我预计此套餐将于近期推出(下周左右)。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在主要分销商处仍然没有 TSSOP 封装变体的迹象。 是否可以直接订购样片? 我购买了 SOIC 版本进行测试、性能良好。 谢谢。 Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、  

    很抱歉耽误你的时间,让我再次询问内部情况并作出答复。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Paul、  

    似乎在优先级方面有一些变化,需要释放设备----这解释了延迟。  

    我认为该器件应在一周内直接从 TI.com 订购。 如果您认为情况不是这样,请告诉我:)  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州